This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:MSL Level1 P2P更换

Guru**** 2814325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103101/lm5117-msl-level1-p2p-replace

部件号:LM5117
主题中讨论的其他部件:LM2.5117万LM5141LM2.5149万LM5145

客户以前使用过LM5117PMHE/NOPB,但MSL Level3现在不符合要求。 是否有P2P替代MSL Level1? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach,

    如果LM2.5117万输入电压较低,很抱歉我们没有另一个P2P组件。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elena:

    不幸的是,HVSSOP软件包中的LM2.5117万也是MSL Level3。 请问,这是不是因为我们不能使用此软件包达到MSL 1级? 因为您可以看到WQFN是1级。 然后我可以决定正确的行动。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach,  

    是的,您的理解是正确的,此MSL级别是由于软件包的差异。 因此,3级应与168H焊接,1级为最佳。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach,

    此处再提到一个,如果盒子没有打开,那么第3级部分也能够被储存。 168H是指未 焊接而暴露在空气中的设备。  

    我们的新控制器LM5141,LM5145和LM2.5149万都是2级设备。

    Elena