This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:GND以下的门针脚

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102568/lm5069-gate-pin-below-gnd

部件号:LM5069

当开启大电容负载时,由于VIN降至6V以下,定时器针脚和栅极针脚降至接地以下-约880uF。  LM5069切换为22uF初始负载大约250毫秒后,会发生此事件。

Scope1_zoomout.png和Scope2_zoomout.bmp 提供了时间安排的概述。  Scope1_zoomin4msres.png提供4毫秒的大电容负载切换分辨率。   Scope2_zoomin2msres.bmp提供2.5ms 的大电容负载切换分辨率-显示实际负载和LM5069 PGD引脚的充电。

Scope1_zoomin4usres.png提供4US大电容负载切换。  VIN针脚低于6V触发UVLO和POR阈值。 输出和门引脚低于GND >10V。  定时器针脚低于GND >4V。  PgD驱动器电压过低。

保护电路schematic.png包括原理图。  设计包括TI SLVUAA1-2014年9月文档中详细介绍的条款。   

请注意,测试是使用工作台电源进行的。  电源输出打开和关闭-不是热插拔。

请解释为什么门和计时器引脚低于GND,以及我们如何防止这种情况。  请注意 ,电路 最终会恢复,电容负载确实会出现。

范围1图例:

CH1 LM5069 VIN针脚- 12V,

CH2 LM5069定时器针脚

CH3 LM5069输出引脚

CH4 LM5069闸销

范围2图例:

CH1 LM5069 VIN针脚- 12V,

通道2 LM5069 PGD引脚

CH3 LM5069 UUT V_MAIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rene:

    感谢您的联系!

    将880uF负载放置在相邻板上,并在输出端引入路径阻抗。 ? 当您打开至 880uF时,由于电容负载未充电,它会对LM5069短路,并会突然关闭。 由于路径电感,此事件将输出节点转向负。  

    请在输出端添加肖特基二极管,您还需要将浪涌 电流控制接通至880uF。

    附加文件提供了更多详细信息  

    e2e.ti.com/.../schottky-diode-at-Vout.pdf

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh,

    感谢您的快速响应。  880uF电容位于同一电路板上,由一些FET隔离。

    我很好奇,为什么我没有看到另一个插入超时时间,因为我认为已经达到了POR电压阈值。

    Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rene:

    我看到电源电压正在振铃(对于短时间间隔2us),但平均值高于POR阈值电压。 因此,我认为LOM5069的内部LDO保持电压,而不是重置器件。

    您提到过880uF由FET隔离。 您是否可以通过如下所示的FET转换控制来管理这些电流的涌入电流

    https://www.ti.com/lit/an/slva862a/slva862a.pdf 

    此致

    Rakesh