当开启大电容负载时,由于VIN降至6V以下,定时器针脚和栅极针脚降至接地以下-约880uF。 LM5069切换为22uF初始负载大约250毫秒后,会发生此事件。
Scope1_zoomout.png和Scope2_zoomout.bmp 提供了时间安排的概述。 Scope1_zoomin4msres.png提供4毫秒的大电容负载切换分辨率。 Scope2_zoomin2msres.bmp提供2.5ms 的大电容负载切换分辨率-显示实际负载和LM5069 PGD引脚的充电。
Scope1_zoomin4usres.png提供4US大电容负载切换。 VIN针脚低于6V触发UVLO和POR阈值。 输出和门引脚低于GND >10V。 定时器针脚低于GND >4V。 PgD驱动器电压过低。
保护电路schematic.png包括原理图。 设计包括TI SLVUAA1-2014年9月文档中详细介绍的条款。
请注意,测试是使用工作台电源进行的。 电源输出打开和关闭-不是热插拔。
请解释为什么门和计时器引脚低于GND,以及我们如何防止这种情况。 请注意 ,电路 最终会恢复,电容负载确实会出现。




范围1图例:
CH1 LM5069 VIN针脚- 12V,
CH2 LM5069定时器针脚
CH3 LM5069输出引脚
CH4 LM5069闸销
范围2图例:
CH1 LM5069 VIN针脚- 12V,
通道2 LM5069 PGD引脚
CH3 LM5069 UUT V_MAIN