This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1165万:它能否驱动36 LED LCD?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102589/tps61165-can-it-drive-a-36-led-lcd

部件号:TPS6.1165万
在“线程: LP8555”中讨论的其他部件

你好。

我目前正在为我的项目寻找背光驱动器,TPS6.1165万引起了我的注意。 它能驱动我要使用的显示器吗?

以下是显示数据表中的一些信息。

我 意识到IC可以支持背光所需的电流量,但我担心的是LED的次额量,它是否会产生任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur

    我可以询问一下您应用的输入电压吗?  

    此外,6.1165万是一个单通道设备,我们需要并行12个字符串才能使用它。 一个小缺点是不同串的电流之间可能有一些变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason。

    应用的预期输入是+5V。  

    是否可以注意到上述差异?

    是否有其他解决方案想法?  

    如果需要任何其他信息,我很乐意与您分享。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur

    实际上,我们有12通道LP8555,可以满足您的需求。它可以支持总共12*50mA的输出电流。