This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:SIMetrix模拟中出现错误

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB16-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100703/lm7480-q1-error-in-simetrix-simulation

部件号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS2HB16-Q1LM7.48万 -Q1PSPICE-for TI

仿真环境是 SIMetrix-SIMPLIS元素,我下载了“LM7.48万-Q1 PSPICE瞬态模型”,并将“LM7.48万-Q1_TRANS.LIB  ”拖到仿真软件界面上。当我完成原理图时,单击“模拟”按钮,但出现错误:“找不到子电路'LM7.48万-Q1_TRANS'或“缺失节点”。 本设备有2个终端"。 我尝试使用另一个IC (TPS2HB16-Q1)时出现相同的错误。 为什么以及如何在我的模拟中使用TI器件模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LM7480-Q1 PSpice 模型仅用于PSpice仿真器。 我们只能在PSpice,PSPICE-for TI和TINA上支持模型查询。

    遗憾的是,我们无法支持SIMetrix-SIMPLIS上的问题。 感谢您的理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,实际上我需要使用7.48万模拟输入保护电路的输入浪涌电流,HGATE PIN中没有RC滤波器,所以我可以认为MOS在通电时立即打开吗? 即,我是否可以缩短MOS并移除7.48万 以继续 模拟?

    此外,我是否应该在MOS的G和S之间添加一个10k电阻(R701 R702)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    HGATE源电流为55uA。 源电流设计为较低,因此负载开关FET (Q701)的开启速度较慢,以避免高浪涌电流。  

    您可以使用栅极源电流= 55uA和FET输入电容计算FET接通时间。  

    MOSFET的栅极源之间不需要10kohms电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的建议! 为什么不需要MOS的G-S之间的10k电阻器?您的意思是9.48万已有电阻器或类似电路,以防止在G-S中没有信号时MOS意外导电?
    此外,我想移除Q701并添加0r,但我也需要浪涌电流限制功能。DGATE是否可以控制输入电流限制的Q704?从数据表中,DGATE的源电流为20mA,比HGATE大得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,LM7.48万-Q1在门源之间具有内部下拉功能,以避免FET错误接通。

    如果没有 Q701,则不会填充,因此无法限制路径中的浪涌电流。 这是因为Q704的本体二极管即使 在FET关闭时也会传导不中断的正向电流。