This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4394万:设计问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102544/tps54394-design-issue

部件号:TPS5.4394万

您好,

请告知我们是否可以连接VO1和VO2,输出电流为6A (最大值)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Amod明天会回复您。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuai,

    请查看上面有关TPS5.4394万的问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梁!

    它不建议这样做。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhang,

    否,我们不建议使用此控制体系结构执行此并行操作,因为您当前共享存在问题。 您可能需要考虑使用峰值电流模式设备来执行此类操作,或者找到另一个适合此条件的设备。 如果您想让我们知道您正在寻找的Vin,Vout,Iout等功能,我们可以推荐备用设备。

    谢谢!

    阿莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod,

    请注意,谢谢,我们可能会在 本项目中选择其他峰值电流模式设备,谢谢。