This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.215万:EN引脚漏电流

Guru**** 2516620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103500/tps82150-leakage-current-int-the-en-pin

部件号:TPS8.215万

您好,

我们正在使用降压转换器部件号TPS8.215万SIT。

转换器在设计中的标称电压输入为16V,输出电压为4V,转换器的标称电流约为20mA。 在测试过程中,转换器的输入电流上升至大约16mA。 在进一步 调查故障后,在正常操作期间,该引脚的阻抗似乎为1.3Kohm,而不是标称高阻抗。

我们应该注意,在我们的设计中,降压由大约0.73v/msec的软启动开关供电,但是在我们的设计中,VIN和EN引脚由1Kohm 电阻器连接,并且在EN和GND之间还有一个100nF电容器。 我们设计的SS电容器为22nF。  

`喜欢以下内容:

1.该部件是否为已知故障? 如果是,请详细说明其用途。

2.在EN引脚中使用C型滤波器是否是设计错误?

3.对设备的进一步操作有什么影响吗? 是否有关于存在此类泄漏问题的设备的使用寿命的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eli,

    1.否,此部件没有任何已知故障。

    2.不,不正确。 您应该从EN引脚上卸下100nF盖。 因为1k+100nF电压盖可能导致EN电压在断电期间高于VIN+0.3V。 EN引脚绝对最大电压额定值为Vin+0.3V,如下所示。 如果违反此规范,设备可能会损坏。

    3. 请仔细检查焊接,查看是否存在冷焊,焊接桥或助焊剂污染。 对TPS8.215万区域进行深层清洁,然后再为设备通电。 如果清洁后仍无法正常工作,请更换一个良好的设备,查看是否已清除泄漏。

    希望这能有所帮助,

    谢谢!

    Nancy