您好,
我们正在使用降压转换器部件号TPS8.215万SIT。
转换器在设计中的标称电压输入为16V,输出电压为4V,转换器的标称电流约为20mA。 在测试过程中,转换器的输入电流上升至大约16mA。 在进一步 调查故障后,在正常操作期间,该引脚的阻抗似乎为1.3Kohm,而不是标称高阻抗。
我们应该注意,在我们的设计中,降压由大约0.73v/msec的软启动开关供电,但是在我们的设计中,VIN和EN引脚由1Kohm 电阻器连接,并且在EN和GND之间还有一个100nF电容器。 我们设计的SS电容器为22nF。
`喜欢以下内容:
1.该部件是否为已知故障? 如果是,请详细说明其用途。
2.在EN引脚中使用C型滤波器是否是设计错误?
3.对设备的进一步操作有什么影响吗? 是否有关于存在此类泄漏问题的设备的使用寿命的数据?