关于TPS5.4218万根据数据表公式(11)~(18)设置补偿网络,条件如下。
→输入电压:5V,输出电压:3.3V,输出电压:1.3A,FSW:1.8MHz,L:2.2μH, cout:22μF
→R3 (Rcomp):10kΩ Ω,C1 (Ccomp1):5.6nF,C2 (Ccomp 2):2.2pF
当高于值时,插入到Webench,但相位余量变为低余量。
Webench"报告在下面共享,
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=424A3F69C137.0892万
请告诉我GAP by Webench和方程式的原因。
(或者,这些结果是否是Webench的错误?)
我感谢"建议"设置基于方程式(和实际测量),是否正确?
顺便说一下,当TPS5.4218万板测量到低于条件时,它是良好的瞬态响应。
但Webench仿真是低相位余量。 (°μ m)
R3 (Rcomp):15kΩ Ω,C1 (Ccomp1):1nF,C2 (Ccomp2):未安装
此致,
Satoshi