This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4218万:不同Webench和数据表公式的相位余量

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097109/tps54218-differ-the-phase-margin-for-webench-and-datasheet-equation

部件号:TPS5.4218万

关于TPS5.4218万根据数据表公式(11)~(18)设置补偿网络,条件如下。

→输入电压:5V,输出电压:3.3V,输出电压:1.3A,FSW:1.8MHz,L:2.2μH, cout:22μF

→R3 (Rcomp):10kΩ Ω,C1 (Ccomp1):5.6nF,C2 (Ccomp 2):2.2pF

当高于值时,插入到Webench,但相位余量变为低余量。

Webench"报告在下面共享,

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=424A3F69C137.0892万

请告诉我GAP by Webench和方程式的原因。

(或者,这些结果是否是Webench的错误?)

我感谢"建议"设置基于方程式(和实际测量),是否正确?  

顺便说一下,当TPS5.4218万板测量到低于条件时,它是良好的瞬态响应。

但Webench仿真是低相位余量。 (°μ m)

R3 (Rcomp):15kΩ Ω,C1 (Ccomp1):1nF,C2 (Ccomp2):未安装

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Satoshi:

    我将研究此请求,并在明天提供反馈。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin

    感谢您的回复,

    我期待您明天的更新。

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Satoshi:

    我在Webench上查看了您的设计,并对BOM进行了一些修改,现在可以正常工作。  

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=8AB2D9BC5.0067万E12

    我认为实际的问题是被动者的选择。 应正确 选择所有无源部件,以使设计正常运行。 根据数据表建议修改了CSS,Coout,R_clk。

    Webench模型基于许多近似值和估计值。 因此,实际测量结果将与模拟结果不同。

    我的建议是在实际PCB上使用所需的BOM执行波德图测量。 如果您获得所需的增益和相位余量,则可以继续进行设计(前提是遵守所有数据表规范)。  通常,如果相位余量大于45度(最好包含一些缓冲区),则我们可以确保设备稳定。

    此器件相当旧,我们建议使用我们的较新器件之一,如 TPS6.2851万x或 TPS6.285万x-Q1。 较新的设备更易于设计,所需的外部组件更少,而且性能更好。

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin

    感谢您的审核和回复,

    我认为Webench和Datasheet等式与薪酬网络的计算方法不匹配,对吗?  

    请告诉我主要考虑哪些因素。

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Satoshi:

    它看起来不像方程式不匹配,但更像是建模约束。 请按照数据表进行操作。

    我建议在实际PCB上执行波德图测量,以获得准确的结果。

    此器件相当旧,我们建议使用我们的较新器件之一,如 TPS6.2851万x或 TPS6.285万x-Q1。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    您是否需要有关此问题的进一步支持? 如果没有, 我将继续并结束此线程。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fein,

    我很抱歉我的答复延误了。

    感谢您的支持,我将很快关闭并解决此问题。

    此致,   

    Satoshi