This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.403万-Q1:Webench设计

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088157/lmr14030-q1-webench-design

部件号:LMR1.403万-Q1

团队成员,您好,请寻求您的帮助。

在LMR1.403万-Q1开始切换之前,在插入Vin后立即遇到较大的峰值。

Webench项目

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=5D3.82万E5256109</s>525.6109万

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    是否有波形? 电压峰值是Vin还是Vout?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好,随附了波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark

    Vin具有非常快的上升转换速率,可能导致启动时输出过冲。

    1.将电阻分压器置于EN上,以将启动电压编程为大约15V

    2.或在EN上添加RC延时电路,以在Vin斜坡上升至稳定时启动。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:  

    根据我的客户,他们  尝试了分压器(使用数据表第12页上的公式,选择了R_ENT = 110k,R_ENB = 10k),初始峰值没有减少: 然后 为其添加了RC延迟电路, 当我从电路上断开时,虽然我可以肯定地看到V_EN在示波器上缓慢上升,但一旦我将其连接到调节器的EN引脚并启动,它仍然会立即出现初始峰值(在V_EN和V_OUT上均可见)。 他们 认为它一定与我正在使用的直流适配器插孔有关。 如果它们通过试验电路板上的跳线电缆连接电源,则RC延时电路会正确延迟调节器EN。 但如果他们插入插孔来提供电源,则会出现最初的峰值。

    CH1 = V_OUT,CH2 = V_EN

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您能否同时捕获VIN,EN,SW和VOUT的波形? 设置范围BW = 20MHz

    请在EN引脚上使用110K和10K分隔器,在低侧10K上使用平行0.1uF。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:  

    附加了波形。  /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/sn_5F00_customerservice_5F00_case_5F00_fd2414.4847万aa0190d4f52e61e36d43a9_5F00_attachments.zip</s>0190

    遗憾的是,它们没有4通道范围,因此一次只能捕获两个。 但在这里,EN引脚上有一个110Kohm和10Kohm的分压器,与低侧10Kohm并联的0.1uF电容。

    CH1 = V_In,CH2 = V_EN ,然后单独记录,在V_In上有外部触发器,

    CH1 = V_SW,CH2 = V_OUT, 最后,为了防止发生这种情况, 用10x探头再次记录了最后一个探头: 为所有这些探头启用了BW限制。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    为什么不将通道信息标记为示波器波形?

    在SDS0001上,CH1=VIN且CH2=EN? 它的测量值是C1=10uF还是0.1uF? EN波形不正确,因为其电压与VIN的比值是固定的

    在原理图上,CIN额定值是50V还是更高? 应使用CFF 470pF。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,不应使用CFF 470pF。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    对于SDS0001,CH1=VIN和CH2=EN。 这是一个标有“104”的盖子,所以是的,0.1uF。
    不知道如何在EN上获得更好的读数--那应该是正确的波形。 即使是作为单通道进行探测,我也会看到这种情况,所以我不认为它是交叉探测干扰。

    对于CIN,我拥有 www.mouser.com/.../CL10B104KB8NNNC (10uF)和 www.mouser.com/.../CL10B104KB8NNNC (0.1uF),

    这两种电压均为50 VDC额定电压。 我已经删除了所有这些波形的CFF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    SDS0001波形经过测试,R_ENT = 110k,R_ENB = 10k,0.1uF在RENB上平行,对吗?

    VIN=19V,EN=1.6V在稳速时正确,但EN在Vin上升时峰值为4.6V,EN引脚上有RC低通滤波器,这不正确,除非Vin峰值高达55V,您能否检查为什么会出现这种情况?

    B R

    Andy