团队成员,您好,请寻求您的帮助。
在LMR1.403万-Q1开始切换之前,在插入Vin后立即遇到较大的峰值。
Webench项目
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=5D3.82万E5256109</s>525.6109万
谢谢你。
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员,您好,请寻求您的帮助。
在LMR1.403万-Q1开始切换之前,在插入Vin后立即遇到较大的峰值。
Webench项目
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=5D3.82万E5256109</s>525.6109万
谢谢你。
标记
您好,Andy:
根据我的客户,他们 尝试了分压器(使用数据表第12页上的公式,选择了R_ENT = 110k,R_ENB = 10k),初始峰值没有减少: 然后 为其添加了RC延迟电路, 当我从电路上断开时,虽然我可以肯定地看到V_EN在示波器上缓慢上升,但一旦我将其连接到调节器的EN引脚并启动,它仍然会立即出现初始峰值(在V_EN和V_OUT上均可见)。 他们 认为它一定与我正在使用的直流适配器插孔有关。 如果它们通过试验电路板上的跳线电缆连接电源,则RC延时电路会正确延迟调节器EN。 但如果他们插入插孔来提供电源,则会出现最初的峰值。
CH1 = V_OUT,CH2 = V_EN
谢谢你。
您好,Andy:
遗憾的是,它们没有4通道范围,因此一次只能捕获两个。 但在这里,EN引脚上有一个110Kohm和10Kohm的分压器,与低侧10Kohm并联的0.1uF电容。
CH1 = V_In,CH2 = V_EN ,然后单独记录,在V_In上有外部触发器,
CH1 = V_SW,CH2 = V_OUT, 最后,为了防止发生这种情况, 用10x探头再次记录了最后一个探头: 为所有这些探头启用了BW限制。
谢谢你。
您好,Andy:
对于SDS0001,CH1=VIN和CH2=EN。 这是一个标有“104”的盖子,所以是的,0.1uF。
不知道如何在EN上获得更好的读数--那应该是正确的波形。 即使是作为单通道进行探测,我也会看到这种情况,所以我不认为它是交叉探测干扰。
对于CIN,我拥有 www.mouser.com/.../CL10B104KB8NNNC (10uF)和 www.mouser.com/.../CL10B104KB8NNNC (0.1uF),
这两种电压均为50 VDC额定电压。 我已经删除了所有这些波形的CFF。