请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2.8881万 您好,
我能够得出工具Webench功率解压器中计算出的功率消耗。

我还提到了论坛中解释功耗计算的一个主题
在此线程中,Mathcad文件认为IPP =440mA,即IC的Ilimit。 但根据IPP =(Vout /Vinmax) x ((Vinmax-Vout )/(L x f ),我得到了251mA,也说明了为什么在计算中考虑f = 62kHz。
请问公式使用Webench工具得出这些设计值是什么?
提前感谢。
此致,
Anand M