This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8881万:IC的功率消耗

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104335/ucc28881-power-dissipation-of-ic

部件号:UCC2.8881万

您好,

我能够得出工具Webench功率解压器中计算出的功率消耗。

我还提到了论坛中解释功耗计算的一个主题

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/100.6641万/ucc28881-how-to-calculate-power-dissipation-and-junction-temp-for-ucc28881?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28881#</s>2.8881万 2.8881万2.8881万

在此线程中,Mathcad文件认为IPP =440mA,即IC的Ilimit。 但根据IPP =(Vout /Vinmax) x ((Vinmax-Vout )/(L x f ),我得到了251mA,也说明了为什么在计算中考虑f = 62kHz。

请问公式使用Webench工具得出这些设计值是什么?

提前感谢。

此致,

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    62 kHz用于计算开关损耗。   螺纹末端的计算结果应与估计值一致。

    如果您能够在Webench工具中计算估计值。  我认为计算方法是一样的。

    您的计算不是针对初级电流,而是针对平均电流。

    此致,