This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5708万:电路似乎重新启动

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100634/bq25708-circuit-seemingly-reboots

部件号:BQ2.5708万
主题中讨论的其他部件: CSD1.7327万Q5A

您好,

我们有一个正在进行的项目,它使用两个BQ2.5708万 IC。

两个IC都具有相同的电路,且布局非常相似。 但是,其中一个IC显示出奇怪的行为,即IC启动,然后突然"重新启动"。

REGN的输出被视为按预期升至6V,然后在几毫秒后降至零。 发生这种情况时,CHRG_OK输出降低,并且MCU发送到IC的任何配置都将丢失。

另一个IC正在接收相同的配置,到目前为止,它似乎工作正常。

这种行为的原因可能是什么?

我可以得到建议来检查什么吗?

谢谢,此致,

Andre Cilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andre,

    您能否查看注册设置,尤其是充电状态注册? 它显示是否发生了任何故障。  

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    感谢您的回复。

    我已经尝试过这样做,但似乎无法在充电器IC "重新启动"之前读取寄存器-将所有内容重置为默认值。

    因此,我最终只看到默认值作为状态。

    此致,

    Andre Cilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑这是主板问题。 建议 您进行A-B-A交换以确定问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    情况确实如此。

    但是,您建议我先看看哪里?

    我已经进行了一些测试,检查REGN上是否存在对地短路,而不是对地短路。

    此致,

    Andre Cilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andre,

    A-B-A交换是 一种很好的验证技术,您可以在应用程序故障排除过程中应用。 务必了解A-B-A交换有助于确认该不符合性行为是否跟随被测设备或称为dud。

    https://training.ti.com/troubleshooting-tips-return-guidelines-b-swap

    我们希望确保IC完全正常工作(在另一个已验证为良好的主板上)。  

    此致,

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    对于延迟回复,我们深表歉意。 我尚未完成A-B-A 交换。

    但是,我最初工作的电路的另一侧现在正以完全相同的方式工作!

    电路的这一侧未进行任何修改。

    我还附上了功能电路和重新启动电路的REGN引脚的屏幕抓图供您参考。

    谢谢,此致,

    Andre Cilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    在我作出回应后,我曾尝试按照A-B-A交换办法更换IC,但发现问题完全一样。

    但是,经过进一步调查,我还更换 了由引脚 LODRV1和LODRV2驱动的NFET -该问题似乎再次得到解决。

    现在的问题是,为什么这种情况首先发生。 这是否可能是这些FET之一过热的问题?

    我使用CSD1.7327万Q5A作为所有NFE的参考,使用Si4435FDY T1-GE3作为由BATDRV引脚驱动的PFET的参考。

    https://www.ti.com/product/CSD1.7327万Q5A

    https://www.vishay.com/docs/7.5339万/si4435fdy.pdf</s>4435

    谢谢,此致,

    Andre Cilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET选择对我来说很好。 建议您监视开关节点是否有电压峰值,如果有过热问题,则监测设备温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    加热是一个小问题。  

    MCU定期测量85°C的内部温度,这意味着FET的温度会更高。

    请注意,流经FET的最大电流为2.5A。

    目前,我测量的效率约为84%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将其与EVM效率进行比较? 您可以订购一个BQ2.57万AEVM进行比较。