主题中讨论的其他部件: CSD1.7327万Q5A
您好,
我们有一个正在进行的项目,它使用两个BQ2.5708万 IC。
两个IC都具有相同的电路,且布局非常相似。 但是,其中一个IC显示出奇怪的行为,即IC启动,然后突然"重新启动"。
REGN的输出被视为按预期升至6V,然后在几毫秒后降至零。 发生这种情况时,CHRG_OK输出降低,并且MCU发送到IC的任何配置都将丢失。
另一个IC正在接收相同的配置,到目前为止,它似乎工作正常。
这种行为的原因可能是什么?
我可以得到建议来检查什么吗?
谢谢,此致,
Andre Cilia