我正在新设计中使用TPS6.1032万PWPR。 输入:
二极管V降后5V DC:4.5-4.8V
电池:3.0-4.2V 


由于我使用 的是TSSOP封装,因此除了 TPS6.1032万数据表外,布局还严格基于TPS6103x EVM-208数据表。 我正在寻找有关原理图和布局的一般反馈,我还有一些问题:
1: TPS6.1032万部件 数据表中的布局示例显示了许多接地通电流(通过输入和输出盖,散热垫和LBI电阻器2)。 但评估模块布局在引脚9附近只有1个接地通电流。 首选哪种方法? 

2:基于我的输入(DC 4.5-4.8V和Bat 3.0-4.2V)和数据表的图2。 使用 直流电源时,我应该至少可以获得2.5A以上的电流,使用电池时,应该至少可以获得1.5A以上的电流。 此图是否可以在表面值处获取,或者是否有其他限制输出电流的注意事项?