This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1088万:原理图复习

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096023/tps61088-schematic-review

部件号:TPS6.1088万

团队成员:

 我的客户将TPS6.1088万 器件用于汽车系统,需要测试环路补偿测试。您是否愿意支持 此SCH审查案例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    您能否分享输入电压范围,输出电压和加载电流 ,以供进一步查看? 如果想更 准确地计算回路补偿,请分享Cout或封装的零件号,Cout的额定电压。谢谢。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,您好:

     请检查此附加信息以供参考。

    VBAT(2.5~4.2) Vin->5V/2A, 2个47UF陶瓷电容器,1210封装, 10V额定电压。

    系统5V输入>8.2V输出/2A, 2*22UF陶瓷电容器,采用1210封装,  额定电压为25V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    感谢您的更新。

    VBAT sch:如果芯片始终由输入电源提供EN,则EN引脚可以 向上拉至VCC引脚,因为VCC比Vin更稳定。 电流补偿将导致极高的带宽和较差的相位余量。 建议将Rcomp更改为~20k,将Ccomp更改为~4.7nF。 我看不到ILIMT电阻器,因为它包含在Silk Value中,请根据输入峰值电流值设置此电阻器。  

    系统sch: 另外,当前的comp将导致非常高的带宽和较差的相位余量。 建议将Rcomp更改为~20k,将Ccomp更改为~4.7nF。  我注意到ILIMT电阻器为51k,如果是,此值可能超出建议的范围。 客户可以将其更改为10万。

    此致,

    Eric Yue  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric您好:

     您是否会向 我共享Excel公式?  您的推荐与Webench设计之间存在一些差异。  我还附上了Excel文件,请检查此文件~

     C808和C902的推荐值是多少?

    e2e.ti.com/.../TPS6.1088万-loop-calculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    客户可以参考此Excel进行计算,这种小差异不会对控制循环产生太大影响。 我认为差别很小是因为在Excel中使用了114uF的有效输出上限,在实际应用中,根据直流偏压,该值应该更小。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C808和C902效果不如Ccomp和Rcomp重要。 客户可以先使用小价值~数十pF,然后在实际的工作台测试中对其进行调整。 通常,我们只是在 需要时保留此空间,您可能会发现在许多EVM设计中,此盖也是NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,您好:

     最近我检查了循环测试,在你提到的更改了Rcomp和Ccomp之后。我想和你同步一些困惑,Vbat sch仍然工作异常,你有什么建议吗? 提前Tks。  

    系统5V输入>8.2V输出/2A:( 不将Rcomp更改为~20k,Ccomp更改为~4.7nF)

    VBAT(2.5~4.2) Vin->5V/2A (将Rcomp更改为~20k,将Ccomp更改为~4.7nF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    两个波形图看起来都很奇怪,您能否检查电线连接或测量是否正确? 波德图应与Excel工具中计算的图相似。 或者,您可以使用另一个DCDC EVM先检查连接。  

    此致,

    Eric Yue