This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4195万:BQ2.4195万充电模式CC和CV模式不遵循充电电流并设置调节充电电压限制

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098210/bq24195-bq24195-charging-mode-cc-and-cv-mode-is-not-following-charging-current-and-set-regulated-charge-voltage-limit

部件号:BQ2.4195万
主题中讨论的其他部件: BQ78Z100BQ3.411万

您好,

根据BQ2.4195万的数据表,我应参阅以下内容,了解不同模式(如CC模式和CV模式)的充电和放电电电压/电流。 我可以看到,在数据表中提到的图表中,一旦蓄电池电压达到设定的调节电压,蓄电池电压就会保持恒定,电流也开始下降。 但在我的情况下,我得到的结果不同。 我已将充电电压'reg 04'设置为4.112V。 输入电流和电压限值为3A和4.68V,以'reg 00'为单位。 设置快速充电电流限制为1792mA (在'reg 02'中)。

当我根据电流绘制电压图时,看起来电压仍在不断上升,即使电流开始下降。 它没有遵循数据表中提到  的曲线。我期待的是数据表中提到的相同图表。 我的期望是否正确? 或者我从实验中得到的曲线是正确的吗? 如果没有,原因可能是什么? 请作出评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dhananjay:

    您是否使用串联安培表来测量电流? 由于所需的负载电压,这可能会产生不同的结果。 同样对于蓄电池电压,此测量应在IC的针脚处进行(而非蓄电池端子)。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    我们在电池组中使用TI BQ78Z100的电量监测计IC,因此我们使用电量监测计IC的HDQ接口来读取电压和充电电流值。 我们正在读取 间隔为10秒的值 如果我通过HDQ线路而不是IC的引脚测量,它有何不同? 我已经测量了从IC充电到蓄电池端子的电阻。电阻非常小于10毫秒。 那么,出现上述意外图的原因可能是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dhananjay:

    在高电流时,IC和仪表之间的迹线可能会有相当大的IR下降。 这可能是您看到与图11不同的原因,这更是理想的情况。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    以下哪项是查看充电电压与充电电流图的最佳方式? TI  BQ2.4195万EVM-193在此处是否能提供帮助? 如果是,请告诉我是通过哪种方式?

    巴西,

    DJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhananjay,

    我已使用 bq3.411万电量监测EVM记录电池电压和电流。 它支持多种电压。 或者带电流探头的示波器可能工作。

    https://www.ti.com/tool/BQ3.411万EVM-796

    此致,

    尼克