主题中讨论的其他部件: BQ78Z100, BQ3.411万
您好,
根据BQ2.4195万的数据表,我应参阅以下内容,了解不同模式(如CC模式和CV模式)的充电和放电电电压/电流。 我可以看到,在数据表中提到的图表中,一旦蓄电池电压达到设定的调节电压,蓄电池电压就会保持恒定,电流也开始下降。 但在我的情况下,我得到的结果不同。 我已将充电电压'reg 04'设置为4.112V。 输入电流和电压限值为3A和4.68V,以'reg 00'为单位。 设置快速充电电流限制为1792mA (在'reg 02'中)。
当我根据电流绘制电压图时,看起来电压仍在不断上升,即使电流开始下降。 它没有遵循数据表中提到 的曲线。我期待的是数据表中提到的相同图表。 我的期望是否正确? 或者我从实验中得到的曲线是正确的吗? 如果没有,原因可能是什么? 请作出评论。