This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:GE 引脚功能未清除

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112145/bq35100-ge-pin-functionality-not-clear

器件型号:BQ35100

大家好、我需要确认 GE 引脚到底在做什么。我认为它会给电池芯片断电或上电、但显然它根本不做任何事情。

我正在使用电源分析器、芯片在 GE 引脚的任一状态下都不需要更多或更少的功率。 我正在使用来自北欧的电源 PROFILTER Mk2。

我在 GE 引脚上使用了一个100k 下拉电阻器、因此它不是悬空的、我通过电压表确认它是降压/高电平。

从技术参考手册[www.ti.com/.../sluubh1c.pdf 第25页:

6.1 Device Functional Modes

The bq35100 device is intended for systems where the battery electronics are required to consume a very low average current. To achieve this, the device is intended to be fully powered off when not required through control of the GAUGE ENABLE pin.

这让我假设 GE 引脚应影响功耗。 功能没有影响、电压、温度、电流都可以读取、芯片处于非密封模式。

我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AAAAA、

    GE 引脚必须由主机控制。 同一节中有流程图。 监测计仅在进入活动和数据更新阶段后才会关闭。 直到那时、它正在等待"start" 命令。