大家好、我需要确认 GE 引脚到底在做什么。我认为它会给电池芯片断电或上电、但显然它根本不做任何事情。
我正在使用电源分析器、芯片在 GE 引脚的任一状态下都不需要更多或更少的功率。 我正在使用来自北欧的电源 PROFILTER Mk2。
我在 GE 引脚上使用了一个100k 下拉电阻器、因此它不是悬空的、我通过电压表确认它是降压/高电平。
从技术参考手册[www.ti.com/.../sluubh1c.pdf 第25页:
6.1 Device Functional Modes
The bq35100 device is intended for systems where the battery electronics are required to consume a very low average current. To achieve this, the device is intended to be fully powered off when not required through control of the GAUGE ENABLE pin.
这让我假设 GE 引脚应影响功耗。 功能没有影响、电压、温度、电流都可以读取、芯片处于非密封模式。
我缺少什么吗?