主题中讨论的其他器件:AM5728、 TMDSEVM572X
您好!
请参阅我们使用 AM5728设计的定制电路板上的 PMIC 原理图、该电路板没有专用电源开关。 有关背景信息、请参阅相关文章。 3.3V 稳压器的 POWERGOOD 输出连接到 PMIC 的 POWERHOLD 引脚。
RESET_OUT 信号的波形在稳定至3.3V 之前提供脉冲、如所附波形中所示。 这在电源复位和软件重启期间发生。 您能否确认 RESET_OUT 中出现脉冲的原因?
已确认这些脉冲未出现在 TMDSEVM572x 评估板上。