This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:RESET_OUT 波形

Guru**** 1565925 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TMDSEVM572X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110890/tps659037-reset_out-waveform

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728TMDSEVM572X

您好!

请参阅我们使用 AM5728设计的定制电路板上的 PMIC 原理图、该电路板没有专用电源开关。 有关背景信息、请参阅相关文章。 3.3V 稳压器的 POWERGOOD 输出连接到 PMIC 的 POWERHOLD 引脚。

RESET_OUT 信号的波形在稳定至3.3V 之前提供脉冲、如所附波形中所示。 这在电源复位和软件重启期间发生。 您能否确认 RESET_OUT 中出现脉冲的原因?

已确认这些脉冲未出现在 TMDSEVM572x 评估板上。

 e2e.ti.com/.../VIC_5F00_PMIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已将此主题分配给相应的工程师、并应能在星期三之前回复。 谢谢你。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thariq、

    首先、我想向您介绍 为 AM574x、AM572x 和 AM571x 供电的 TPS659037用户指南。 这说明了 RESET_OUT 信号如何作为器件定序的一部分变为高电平。 首先、我将查看 RESET_OUT 之前序列中的其他引脚、看看其中是否有类似的问题。

    例如、在第14页下图中的加电序列中、如果任何 LDO 或 SMPS 电压发生振荡、这可能会导致 RESET_OUT 引脚按您在波形中看到的那样工作。 在这种情况下、最好检查相关稳压器的负载条件。

    感谢您在 E2E 上发布您的问题。

    此致、

    Alex