This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:RT 不按配置工作。

Guru**** 2305620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104651/lm5155-rt-does-not-work-as-configured

器件型号:LM5155

您好!

我之前发布了一个相同的问题、但我已经评估了另一个电路一段时间、并且没有对此进行探讨。
我对斯特凡先生的答复没有作出答复深表歉意。

我会再次发布、并感谢您的建议。

由于 RT 引脚未按设置移动、因此测量了 RT 和 AGND 之间的电势差。

正如我之前提到的、这个问题在操作的早期就出现了。

发现 RT 电压在栅极引脚的下降沿上升(图1)。
但是、即使 RT 按照配置运行、也可以看到这种噪声、如图2所示。
不知道问题是否是由该噪声引起的。

应用手册显示"当器件启用时、RT 引脚由内部 RT 稳压器调节至0.5V。"
如果 RT 引脚的电势高于0.5V、频率如何变化?

我是否还应该查看其他内容来调查此问题?

此致、

Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya、

    负责该部件的工程师目前已不在办公室、下周将回来。 现在、您能否检查转换器的布局? 看起来栅极关断产生的噪声尖峰会影响 RT 信号。 通常情况下、RT 不应遇到此类噪声。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya、

    我假设您正在重新引用此主题: (+) LM5155:RT 不按配置工作。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我很确定 RT 信号上看到的只是示波器探针上的串扰。

    您能否在此期间检查 PGOOD 信号、并确认当发现此问题时 SS 信号已斜升。

    这种行为是否取决于负载条件、输入电压?

    输入电压范围是多少?

    输出电压和输出电流/负载是多少?

    如另一个主题中所述-检查布局可能是必要的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回答。

    Stefan 也作了回答、我将检查一下。

    此致、

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    是的、没错。

    我将在下周检查 PGOOD 信号并进行共享。

    我可以回答我遇到的问题、但我不想在 论坛上发布布局或原理图。

    我可以通过私人邮件向您发送数据吗?

    此致、

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya、

    感谢您的更新。

    单击我的姓名时、您应该能够向我发送私人消息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya、

    正如私人讨论中所讨论的、我将结束这个主题。

    谢谢、

     Stefan