当为 TPS7H4003-SEP 使用瞬态 PSpice 模型时、如果要以500kHz 内部时钟频率运行、如何配置 RT、Sync1和 Sync2引脚?
已尝试 RT = 166k 以及 Sync1和 Sync2的各种组合、但模型似乎无法以正确的频率运行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当为 TPS7H4003-SEP 使用瞬态 PSpice 模型时、如果要以500kHz 内部时钟频率运行、如何配置 RT、Sync1和 Sync2引脚?
已尝试 RT = 166k 以及 Sync1和 Sync2的各种组合、但模型似乎无法以正确的频率运行。
Mark、您好!
该器件使用 RT 保持开路或安装了166k Ω 电阻器的内部振荡器以500kHz 的频率运行。 如果在 SYNC1输入引脚上检测到外部时钟、则器件将使用该时钟并禁用内部振荡器。 不确定您的仿真为什么不起作用。 我打开了瞬态模型下载中提供的.DSN 文件并确认了500kHz 切换。 您是否尝试将此设计作为起点。
https://www.ti.com/lit/zip/slvmdr7
tps7h4003-SEP_TRANS.DSN
谢谢
Christian
尊敬的 Christian:
感谢您发送电路模型。 我们能够使 PSpice 模型在额定情况下正常工作。
但是、我们希望能够在接近100%占空比的情况下对 TPS7H4003进行建模操作。 如果我尝试在输入电压= 5V、输出电压= 4.5V 且负载= 0.5欧姆的情况下运行模型、 该模型在某个点不收敛。 我尝试在没有变化的情况下调整负载。 我可能需要有关可能的建模参数/配置文件更改的帮助、以帮助它收敛。
我的客户发现 Vin = 6.5V 和 Vout = 5V 的问题、其中转换器似乎跳过周期并收敛到错误的输出电压。
尊敬的 Christian:
感谢您和 Sarah 的帮助。 还有一些其他意见。
我使用计算器电子表格来调整一些组件值、以便在 Vin = 5.5V 至6.5V 且 Vout = 5V 且负载为10A 时运行。
使用 PSpice 模型中的这些值、仿真将在 Vin = 6.5V 和 Vin = 6.0V 时正常运行。
当输入电压= 5.5V 时、由于收敛问题、仿真停止一次。 我只是告诉 PSpice 忽略并继续、它完成了仿真。 此运行的输出稳定在5V、但偶尔会跳过开关脉冲(开关节点保持高电平)、大约5.6ms 时出现一个120 μ C 的较大调节间隙(无开关、开关节点处于高电平)、我认为这可能与 SPICE 收敛问题相关。
由于开关节点在偶尔的脉冲跳跃期间保持高电平、 这实际上可能是正常的、因为占空比超过90%。或者斜率补偿可能对此占空比没有进行相当优化。
您好、Mark、
感谢您的更新-很高兴现在一切运行顺利。
以下是一些一般性指导、可帮助您在将来遇到类似以下情况时进行故障排除:
谢谢、
Sarah