This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:使用 UCC256403对 PFC IC 进行馈送

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111775/ucc256403-feeding-the-pfc-ic-with-the-ucc256403

器件型号:UCC256403

您好!

我有一个采用 UCC256403 IC 的 LLC 转换器设计。 为 PFC、LLC 结构供电、输出电压为390V。 您是否介意我是否将 UCC256403 IC 的 RVCC 引脚连接到 PFC IC 的 VCC 引脚、并仅使用 RVCC 引脚为 PFC IC 供电?

谢谢、

Yarennur。