请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256403 您好!
我有一个采用 UCC256403 IC 的 LLC 转换器设计。 为 PFC、LLC 结构供电、输出电压为390V。 您是否介意我是否将 UCC256403 IC 的 RVCC 引脚连接到 PFC IC 的 VCC 引脚、并仅使用 RVCC 引脚为 PFC IC 供电?
谢谢、
Yarennur。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
可以将 UCC256403的 RVCC 引脚连接到 PFC IC 的 VCC 引脚。 这有助于降低启动期间组件中的应力。
请参阅 用户指南 《PFCLLCSREVM-034用户指南》(TI.com)中提供的原理图
此致
曼尼甘塔 P