请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74610-Q1 主题中讨论的其他器件: TPSM5D1806
你好
我想问您、我是否在我的应用中使用 LM74610-Q1、然后在我的应用中使用开关稳压器 TPSM5D1806。
我的输入电源也是12伏80Ah 拖拉机蓄电池。
因此,如果进行动态充电,电池电压在9至19伏之间波动。
反向保护 IC LM74610-Q1提供4.5V 至15V 的稳定输出、因为我的电源 IC 输入电压范围介于4.5V 至16V 之间。
那么、该 LM74610-Q1能否根据开关稳压器提供过压保护?