This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:LM74610-Q1

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1, TPSM5D1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111565/lm74610-q1-lm74610-q1

器件型号:LM74610-Q1
主题中讨论的其他器件: TPSM5D1806

你好

我想问您、我是否在我的应用中使用 LM74610-Q1、然后在我的应用中使用开关稳压器 TPSM5D1806。

我的输入电源也是12伏80Ah 拖拉机蓄电池。

因此,如果进行动态充电,电池电压在9至19伏之间波动。

反向保护 IC LM74610-Q1提供4.5V 至15V 的稳定输出、因为我的电源 IC 输入电压范围介于4.5V 至16V 之间。

那么、该 LM74610-Q1能否根据开关稳压器提供过压保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damini:

    LM74610-Q1是 一款智能二极管控制器、仅提供输入反极性保护和反向电流阻断。  

    该器件无法将输出电压调节到所需的电平、也没有过压保护功能。 您可以看到、由 LM74610-Q1驱动的 FET 的体二极管是定向的、因此即使 FET 关断 、只要 VIN>VOUT、也会有正向电流。 因此、无法控制正向电流。  

    如果您能让我知道路径中的最大负载电流和所需的功能、我可以建议适合您的应用的合适器件。