This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:150W 应用

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111145/tps55288-150w-application

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好、专家、

客户会将 TPS55288用于以下电源器件、您能否帮助检查它是否可行?

输入电压:12V

输出电压:12V

输出电流:13A(用于150W 输出)

如果此器件无法支持、您是否有其他推荐的解决方案? PMBus 已申请进行设计。  

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    150W 的输出功率对于 TPS55288来说太大。 建议您考虑降压/升压控制器解决方案、例如 LM5176。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    LM5176不包含 PMBus 接口、您对此有其他建议吗?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在没有更合适的器件了。