请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 主题中讨论的其他器件: LM5176
您好、专家、
客户会将 TPS55288用于以下电源器件、您能否帮助检查它是否可行?
输入电压:12V
输出电压:12V
输出电流:13A(用于150W 输出)
如果此器件无法支持、您是否有其他推荐的解决方案? PMBus 已申请进行设计。
此致、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.