主题中讨论的其他器件: TPS54233
大家好、
一位客户在 TPS54233-Q1的 PSipce 模型中遇到错误。 请查看以下错误:
2248行错误:d:u2:u4d1 n001:ph U2:u4_n00836 mbr340
无法找到型号"mbr340"的定义
我在论坛上搜索了一个解决 方案、发现此主题与客户遇到的错误类似。 但它不起作用。
您能指导我如何解决此问题吗? 谢谢!
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
一位客户在 TPS54233-Q1的 PSipce 模型中遇到错误。 请查看以下错误:
2248行错误:d:u2:u4d1 n001:ph U2:u4_n00836 mbr340
无法找到型号"mbr340"的定义
我在论坛上搜索了一个解决 方案、发现此主题与客户遇到的错误类似。 但它不起作用。
您能指导我如何解决此问题吗? 谢谢!
此致、
Marvin
你(们)好、Marvin
很抱歉耽误你的时间。
关于原理图、您是否愿意帮我检查此应用的输入电压和负载电流? 我发现原理图中没有输出电容器和输入电容器。 我建议在应用中添加电容器、并在选择电容器时考虑电压降额。 另一个建议是确保电感器在考虑最大负载时不会饱和。
关于 pspice 模型、pspice 团队正在帮助我们解决这一问题、但现在面临许可证问题。 如果许可证问题得到解决、通常需要3天来修复模型。
希望这会有所帮助。
BR
Ruby
尊敬的 Ruby:
感谢你的等待。 以下是客户提供的更新:
输入是 DCDC 转换器 THM30-2413的输出。
输出是
功耗
6伏 NIBP 模块6 VDC±5%
睡眠/保持在复位模式下最大功耗为50mW
待机/空闲模式下最大功耗为150mW
测量期间最大功率为1200mW
在充气过程中、最大功率为3500 mW
您是否了解过有关 PSpice 模型的任何信息?
谢谢、此致、
Marvin
你(们)好、Marvin
最后、我得到固定模型。 请您与客户分享此信息吗? 感谢您的耐心等待。
e2e.ti.com/.../TPS54233_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip
BR
Ruby