This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG2524:我正在寻找 Microsemi 的 SG1524J 替代 IC。

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: SG2524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110751/sg2524-i-am-looking-for-an-alternate-ic-for-sg1524j-from-microsemi

器件型号:SG2524

Microsemi 的 SG1524J 器件已停产。 我找到了 TI 的 SG2524作为此 IC 的替代产品。

我正在附上过时 IC 的数据表供您参考。

差异1: 振荡器频率公式、在前一种情况下为1/RC、现在为 1.3/RC。 这应该是可以的。

差异2:温度范围从-55度降低到-25度、这是一个主要问题、因为我们需要至少-40度。

您能否确认它是否是该设计的最佳替代产品?

注意:我们可以灵活地修改替换的布局。

https://www.microchip.com/en-us/product/SG1524

微芯片形式的现有旧器件的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SG2524不支持在-40deg 的低温下运行。

    我想知道 SG1524J 中的详细应用、例如拓扑、输入/输出规格、如果原理图更好的话。   

    然后、我可以检查替代项。

    谢谢、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、设计很旧、原理图中的信息较少。

    基本上、我们在引脚3和引脚4之间驱动继电器线圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附件已损坏。  

    如果您无法提供功率级规格、我无法向您推荐合适的 IC。

    此致、

    Teng