请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SG2524 Microsemi 的 SG1524J 器件已停产。 我找到了 TI 的 SG2524作为此 IC 的替代产品。
我正在附上过时 IC 的数据表供您参考。
差异1: 振荡器频率公式、在前一种情况下为1/RC、现在为 1.3/RC。 这应该是可以的。
差异2:温度范围从-55度降低到-25度、这是一个主要问题、因为我们需要至少-40度。
您能否确认它是否是该设计的最佳替代产品?
注意:我们可以灵活地修改替换的布局。
https://www.microchip.com/en-us/product/SG1524
微芯片形式的现有旧器件的链接