This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:当负载连接到电池时、无法驱动系统

Guru**** 2768375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107139/lm5116-when-the-load-is-connected-to-the-battery-the-system-cannot-be-driven

器件型号:LM5116

您好!

我们希望使用 lm5116来调试24V-12v 直流/直流电源控制器。 但现在存在一些困难。 根据下图进行接线时、如果先连接12V 电池、然后连接24V 电池、则无法启动直流/直流电源控制器。 如果先连接24V 电池、然后连接12V 电池、则可以正常启动。

是否有任何解决方案?

另一个问题:LM5116能否支持高达40A 的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    直流/直流模块内部是否有反向阻断二极管?

    由于 LM5116是一款控制器、因此不存在绝对限制、但我们建议<=20A 以在 CS-CSG 引脚上保持良好的信噪比。  

    -李家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是电路图。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请检查 HB-SW 电压。 如果 HB-SW 电压(C1电容器电压)太小、器件将无法开始开关。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)