This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:降压控制器驱动能力

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110935/bq24800-buck-controller-drive-capability

器件型号:BQ24800

大家好、  

客户想知道 BQ24800降压 DCDC 部分的 FET 驱动能力。  

暂时而言、他们选择的 FET 的 Qg (4.5V 时)=12nCmax、Qg (10V 时)=25nCmax。是否可以毫无问题地进行驱动?

此致、NY  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    对于这个问题、我建议尝试使用客户选择的真实电路中的 FET。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega