请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24800 大家好、
客户想知道 BQ24800降压 DCDC 部分的 FET 驱动能力。
暂时而言、他们选择的 FET 的 Qg (4.5V 时)=12nCmax、Qg (10V 时)=25nCmax。是否可以毫无问题地进行驱动?
此致、NY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.