This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS3422:如何通过移除 USB 电源来复位电池供电的器件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121347/faq-tps3422-how-to-reset-a-battery-powered-device-by-removing-usb-power

器件型号:TPS3422

您好!

我是否可以使用 TPS3422通过移除 USB 电源 并重新加电来重置电池供电设备、而不是使用重置按钮?  我还希望在器件未插拔时不发送复位信号。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、

    这是一个使用 TPS3422和一些逻辑门的解决方案。

    当 USB 电源断开时、PB1将被拉至低电平、7.5s 后、RST_B 将发出单个400ms 低电平有效复位脉冲。 如果在发出脉冲后立即重新接通 USB 电源、则与非门将传递复位信号。 如果 USB 电源被无限期地拔出、则复位脉冲将被 NAND 门阻断。

    最棒的

    Walter