请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143 您好专家、
我的客户正在搜索同步降压控制器、该控制器可支持200V 输入电压、输出范围为80V 至160V、输出电流约为15A。
您认为是否有任何 TI 解决方案可以满足客户的设计要求? 谢谢。
此致、
进行了比较。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我的客户正在搜索同步降压控制器、该控制器可支持200V 输入电压、输出范围为80V 至160V、输出电流约为15A。
您认为是否有任何 TI 解决方案可以满足客户的设计要求? 谢谢。
此致、
进行了比较。