This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:推荐合适的降压控制器

Guru**** 2394225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125622/lm5143-recommend-suitable-buck-controller

器件型号:LM5143

您好专家、

我的客户正在搜索同步降压控制器、该控制器可支持200V 输入电压、输出范围为80V 至160V、输出电流约为15A。

您认为是否有任何 TI 解决方案可以满足客户的设计要求? 谢谢。

此致、

进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong  

    遗憾的是、我的产品系列没有合适的器件可以处理200V 输入电压和2.4kW 功率。  您可能必须考虑 LLC 控制器  

    -李家祥