您好!
我的配置是2S LiFePO4、其中电池可以从7.2V 放电至5V 或5.2V。
因此、根据数据表(第11节)的理解、我的电池电量耗尽阈值应为5.2V
在适配器不存在的情况下、我的电池连接到 VBAT、负载连接到 VSYS。
根据数据表(第11节)和上述说明、我的 VSYS_MIN 是否应为5V?
如果我将 VSYS_MIN 设置为6.6V (这是2S 的默认值), 那么一旦总电压降至6.6V 以下,是否应该停止通过 VSYS 的放电?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的配置是2S LiFePO4、其中电池可以从7.2V 放电至5V 或5.2V。
因此、根据数据表(第11节)的理解、我的电池电量耗尽阈值应为5.2V
在适配器不存在的情况下、我的电池连接到 VBAT、负载连接到 VSYS。
根据数据表(第11节)和上述说明、我的 VSYS_MIN 是否应为5V?
如果我将 VSYS_MIN 设置为6.6V (这是2S 的默认值), 那么一旦总电压降至6.6V 以下,是否应该停止通过 VSYS 的放电?
让我详细阐述一下这句话 :"电池电量耗尽阈值应大于 VSYS_MIN、以便充分利用电池容量、从而实现最长的电池运行时间"。
在仅电池模式或学习模式下、系统依赖电池作为电源。 电池电量耗尽阈值由智能电池设置、当电池电压达到电量耗尽级别时、它停止放电。 VSYS_MIN 由充电器设置、如果低于 VSYS_MIN、系统将崩溃。
如果电池电量耗尽阈值> VSYS_MIN、则可能的电池使用量为100%、从电池充满电到电池完全耗尽。
如果电池电量耗尽阈值<= vsys_min、则可能的电池用量为 电池充满电至 vsys_min <=100%、但是电池可能会继续放电至电量耗尽阈值。
此致、
老虎