This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:电池电量耗尽阈值设置

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124998/bq25720-battery-depletion-threshold-setting

器件型号:BQ25720

您好!

我的配置是2S LiFePO4、其中电池可以从7.2V 放电至5V 或5.2V。

因此、根据数据表(第11节)的理解、我的电池电量耗尽阈值应为5.2V

在适配器不存在的情况下、我的电池连接到 VBAT、负载连接到 VSYS。

根据数据表(第11节)和上述说明、我的 VSYS_MIN 是否应为5V?

如果我将 VSYS_MIN 设置为6.6V (这是2S 的默认值), 那么一旦总电压降至6.6V 以下,是否应该停止通过 VSYS 的放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amit、

    电池通过 BATFET (使用体二极管)连接到系统。 您可以将 VSYS_MIN 设置为5V 以充分利用电池容量。 即使 VSYS_MIN 设置为6.6V、如果适配器电源不可用、电池也可能会放电。 建议在达到 VSYS_MIN 后断开系统负载。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、"电池电量耗尽阈值应大于 VSYS_MIN、以便充分利用电池容量以实现最长的电池运行时间"这句话专门适用于适配器存在且设置了学习模式(EN_LEARN=1)的情况。我是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我详细阐述一下这句话  :"电池电量耗尽阈值应大于 VSYS_MIN、以便充分利用电池容量、从而实现最长的电池运行时间"。  

    在仅电池模式或学习模式下、系统依赖电池作为电源。 电池电量耗尽阈值由智能电池设置、当电池电压达到电量耗尽级别时、它停止放电。 VSYS_MIN 由充电器设置、如果低于 VSYS_MIN、系统将崩溃。  

    如果电池电量耗尽阈值> VSYS_MIN、则可能的电池使用量为100%、从电池充满电到电池完全耗尽。  

    如果电池电量耗尽阈值<= vsys_min、则可能的电池用量为 电池充满电至 vsys_min <=100%、但是电池可能会继续放电至电量耗尽阈值。   

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电池电量耗尽阈值<= vsys_min、则可能的电池用量为 电池充满电至 vsys_min <=100%、但是电池可能会继续放电至电量耗尽阈值。  

    我从上面提到的最后一条语句中可以理解、电池无论如何都会耗尽(由于 BATFET 二极管)、并且不会依赖于 VSYS_MIN。

    因此、我想数据表中提到的特定陈述在某种程度上具有误导性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确! 即使电池在 VSYS_MIN 以下完全耗尽、电池也只能部分使用、前提是系统在 VSYS_MIN 以下无法运行。