This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27210:高侧驱动器的 UVLO 功能

Guru**** 2502075 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125704/ucc27210-uvlo-function-of-high-side-driver

器件型号:UCC27210

您好、专家、

我将查看 UCC27210的 UVLO 功能。 根据我的理解、如果 HS 在 UCC27210加电时浮动、HB 和 HS 之间的差分电压未知、因此可能会触发 VHB UVLO、则 HO 被禁用。 因此、为了避免在降压拓扑中使用 UCC27210时 VHB 触发 UVLO、首先客户应打开低侧 MOSFET、使 HS 连接到 GND 以将引导电容器充电到 VDD-VDIODE、然后客户可以打开高侧 MOSFET。 我的理解是否正确? 谢谢。

此致、

进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、  

    没错。 启动时、HB-HS 电容器将首先放电、并在低侧 FET 导通时充电。 请注意、根据自举电容器的电容和低侧 FET 的导通时间、可能需要多个脉冲来为 HB-HS ULVO 以上的电容器完全充电。

    此致、

    Leslie