请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27210 您好、专家、
我将查看 UCC27210的 UVLO 功能。 根据我的理解、如果 HS 在 UCC27210加电时浮动、HB 和 HS 之间的差分电压未知、因此可能会触发 VHB UVLO、则 HO 被禁用。 因此、为了避免在降压拓扑中使用 UCC27210时 VHB 触发 UVLO、首先客户应打开低侧 MOSFET、使 HS 连接到 GND 以将引导电容器充电到 VDD-VDIODE、然后客户可以打开高侧 MOSFET。 我的理解是否正确? 谢谢。
此致、
进行了比较。