This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069#39;s OUT 引脚在其 MOSFET 短路时在负电压下测量。

Guru**** 2513815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123389/lm5069-lm5069-s-out-pin-is-measured-at-negative-voltage-when-the-its-mosfet-get-shorted

器件型号:LM5069

大家好、

   我需要你的支持!!!

    LM5069正常工作后、客户 发现 LM5069的 OUT 引脚输出为负电压(-1.6V 持续5us)、此时 NMOS 源极接地短路。 根据 LM5069的数据表、OUT 引脚只能承受-1V 的电压。 下面显示了客户原理图。

客户想知道

1、为什么 OUT 引脚输出负电压;  

2、为什么数据表限制负电压、OUT 引脚中是否有 ESD 器件? 如果存在、ESD 器件是否会由于负电压而导通?

负电压(-1.6V 持续5us)是否会损坏器件? 您是否有有关负电压和持久时间的数据?

是否有任何降低负电压的解决方案?  

5.客户希望添加一个电阻器来降低负电压。他们想知道添加电阻器的影响、但功率保护除外。

期待您的回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    由于路径/ PCB 电感、在输出热短路期间、输出将向负摆动。  

    请在 输出端使用肖特基二极管 B380-13-F。  

    如  需更多信息、请参阅博客 e2e.ti.com/.../selecting-tvs-diodes-in-hot-swap-and-oring-applications。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

       感谢您的支持。我会将网络发送给客户。

       我需要您确认客户在 OUT 引脚上测得的负电压(-1.6V、持续5us)是否会损坏 LM5069。

       此外、我在描述负电压时对数据表感到困惑、如下所示。

      数据表中的值。 我认为 OUT 引脚可以保持-1V、持续1ms。 我是对的吗?

     您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    超过-1V 是一种风险、可能会损坏器件。 对于-1V 的电压、最大间隔为1ms、不会有任何问题

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

       根据您的回复、客户测得的负电压(-1.6V、持续5us)可能会损坏 LM5069。 对吗?

       我仍然感到困惑的是最大间隔1ms 是多少。  

    [引用 userid="276203" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/112339/lm5069-lm5069-s-out-pine-is 测量值-at-negative voltage-when -ite-its-MOSFET-get-4167273]1V 最大电压不能以1V/7273[1V]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    -1.6V 电压可能会损坏器件、即使时间间隔很短也是如此。

    关于1ms 的最大间隔:输出上的电压不应超过1ms

    此致  

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rakesh,

       感谢您的回复。  

       根据您提供的文档、 查找 具有低钳位电压的肖特基二极管是一种不错的方法。 但是客户表示线路电压高、所以找不到合适的二极管。

       它们希望连接一个电阻器(R294)、作为 OUT 引脚和导通路径之间串联的电压分压器。 很明显、增大 OUT 引脚的电阻会影响功率检测功能。 客户想知道增加电阻器是否会导致其他功能问题。  

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    R294可使用高达47Ω μ A 的电流来限制 OUT 引脚处 ESD 路径中的电流、这有助于选择 在 Vout 到接地端具有稍高钳位电压的肖特基二极管。

    输出引脚消耗的电流为11uA、这会导致 R294上的电压下降0.5mV。 电流 和功率限制阈值不会受到太大的影响

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

       感谢您的回复。

       客户希望选择 R294 为680Ω Ω 来降低负电压。 它们在 R294为680Ω Ω 时测量到-833mV 的电压、该电压低于负电压限制。

       根据您所说的内容、 客户 会漂移了解 它对电流检测和断路器值的影响。  

    [引用 userid="276203" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/112339/lm5069-lm5069-s-out-pine-is 测量值-at-negative voltage-when the-its-MOSFET-get-dime/4170056#4170056]电流 限制和电源限制不会对电流和电压限制产生太大影响[引用]

      根据数据表、VIN 引脚、SENSE 引脚和 OUT 引脚是 差分放大器的输入、其中 SENSE 引脚是公共输入。 因此、客户担心它会产生多大的影响。

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    由于 R294位于 OUT 引脚路径中、因此对控制器的 VIN 感测信息没有影响。 因此、不会影响电流限制阈值。

    它会影响 VDS 测量感测、从而影响启动期间的功率限制(VDS * ifet)阈值。

    有效 Vds = Vin - R294*11uA = 48V-m 680Ω Ω*11uA = 47.992V =>阈值变化= 47.992/48 = 0.1%,可以忽略不计。  我们可以忽略影响并使用680Ω

    电路发生变化后、请建议客户进行评估。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rakesh,

      感谢您的回复。 非常感谢。

    您的