This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82813:背面电感器的输出电压侧

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125125/tpsm82813-vout-side-of-the-piggybacked-inductor

器件型号:TPSM82813

我们正在其中一种设计中使用 TPSM82813SILR。 我们需要对 VOUT 引脚进行返工、因为 VOUT 引脚未正确焊接到 PCB。 我们的想法是将一根跳线从电感器焊接到 PCB 上、电感器背靠 SiP 载波。 您知道该电感器的哪一端是 VOUT 侧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    靠近 VOUT 引脚的电感器侧应为 VOUT 侧。 您是否知道无法将其焊接到 PCB 的原因? 尺寸是否正确?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该封装与 TI 推荐的封装相匹配。 在安装和回流焊部件后、我们确实会看到焊盘中的过孔。 孔仍然存在(未堵塞)。 我们即将订购另一批电路板、并想知道是否应更改封装以移除过孔、因为焊锡膏似乎在渗透到过孔中并远离组件。 另一种可能的选择是、在焊锡膏上粘结之前、让我们的 PCBA 汇编器预先插入这些孔。 我们想到的另一个选择是让电路板制造商预插入孔。 你推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    除了布线外、过孔还有助于将热量从器件中排出。 但是、它们不必位于焊盘上、如果您有空间在焊盘旁边制作一个小平面、则可以保留通孔。  否则 、必须预先插入焊盘上的通孔。

    此致、

    瓦伦