大家好、
我们正在使用 LM3478设计直流/直流电源电路。
设计参数如下。
VIN = 5V
VOUT = 40V
Iout = 0 ~ 2mA
FS = 500 ~ 600kHz (可变)
通过稍微更改参数无法获得仿真结果。
此外、当电路实际制造和评估时、当 Iout = 0mA (负载电路开路)时、Vout = 40V、但 Vout 会随着负载电流的增加而降低。
可以提供一些建议吗?
此致、
Tom Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们正在使用 LM3478设计直流/直流电源电路。
设计参数如下。
VIN = 5V
VOUT = 40V
Iout = 0 ~ 2mA
FS = 500 ~ 600kHz (可变)
通过稍微更改参数无法获得仿真结果。
此外、当电路实际制造和评估时、当 Iout = 0mA (负载电路开路)时、Vout = 40V、但 Vout 会随着负载电流的增加而降低。
可以提供一些建议吗?
此致、
Tom Liu
你好、Feng
感谢您的合作。
我是提问者的同事。
我代表询问人与您联系。
我们将仿真结果发送给 Tom 先生。
目前、PC 显示屏上显示"无法创建设计"。
此结果是否合适?
如果合适、无法进行仿真的原因是什么?
我们可以做些什么来实现所需的结果?
我们发送给 Tom 的原理图是上周仿真的结果。 (今天是"无法创建设计")
此原理图是否适用?
在该电路中、当输出电流增加时、输出电压会下降。
造成这种情况的原因是什么?
请让我采用该解决方案。
Iout 和 Vout 结果如下所示。
Iout=0.58mA:Vout=40.17V
Iout=1.47mA:Vout=40.16V
Iout=1.79mA:Vout=36.40V
Iout=2.14mA:Vout=35.10V
4.您需要的波形是什么部分?
此致、
神村光弘
尊敬的冯先生:
我向 Tom 先生发送了"webench 电源设计人员"仿真结果。
当前未显示仿真结果的原因是什么?
目前、PC 显示屏上显示"无法创建设计"。
此结果是否合适?
如果合适、无法进行仿真的原因是什么?
我们可以做些什么来实现所需的结果?
请给出适当的结果。
我还想接收 SPICE 仿真的结果。
您的问题的答案如下。
1.是的、我使用了" webench 电源设计器"。
2.请要求 Tom 先生向您展示原理图。
原因尚不清楚。
好的。
我想知道原因。
波形数据将从现在开始获取。
此致、
神村光弘
尊敬的 Feng:
我想我们在沟通中遇到了一些问题。
请允许我再次询问。
设计参数如下。
VIN = 5V
VOUT = 40V
Iout = 0 ~ 2mA
FS = 500 ~ 600kHz (可变)
仿真结果显示 、通过稍微更改参数、"无法创建设计"。
此外、当电路实际制造和评估时、当 Iout = 0mA (负载电路开路)时、Vout = 40V、但 Vout 会随着负载电流的增加而降低。
这是最初的问题。
然后、您在回复中说"您的输出功率很小、只有80mW"。
我被误解了、因为仿真 具有80mW 的输出功率限制、所以它显示 为"无法创建设计"。
但是、我再次确认了您的回答、我发现您并不是这样说的。
因此,您能否先清除以下混淆?
为什么 WEBENCH 显示 "无法创建设计"?
此致、
Tom Liu
您好、Tom、
抱歉、我们花了一些时间来调试这个问题。 我们已修复了以下输入的无效效率误差、我们能够在 WEBENCH 上为此条件创建设计、此更改将在 TI.com 上的下一个 WEBENCH 版本中提供(暂定在下周初推出)
Vin=5V、Vout=40V、Iout=3mA
我随附了相同的 WEBENCH 设计报告。 希望这对您有所帮助。
您好、Tom、
我们能够在 TI.com 上针对上述升压拓扑条件创建设计。
如上述注释部分所述、升压拓扑观察到无效效率、现已修复。
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=D998CD31EA42D8C5