This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:Webench 仿真

Guru**** 2522320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117444/lm3478-webench-simulation

器件型号:LM3478

大家好、

我们正在使用 LM3478设计直流/直流电源电路。

设计参数如下。
VIN = 5V
VOUT = 40V
Iout = 0 ~ 2mA
FS = 500 ~ 600kHz (可变)

通过稍微更改参数无法获得仿真结果。
此外、当电路实际制造和评估时、当 Iout = 0mA (负载电路开路)时、Vout = 40V、但 Vout 会随着负载电流的增加而降低。

可以提供一些建议吗?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的参与。 输出功率很小、只有80mW。 您提到了 Vout 随负载增大而减小。 当 Iout=1mA 和2mA 时、Vout 是多少?

    此外、一些波形也会非常有用。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Feng

    感谢您的合作。
    我是提问者的同事。
    我代表询问人与您联系。

    我们将仿真结果发送给 Tom 先生。
    目前、PC 显示屏上显示"无法创建设计"。
    此结果是否合适?
    如果合适、无法进行仿真的原因是什么?
    我们可以做些什么来实现所需的结果?


    我们发送给 Tom 的原理图是上周仿真的结果。 (今天是"无法创建设计")
    此原理图是否适用?
    在该电路中、当输出电流增加时、输出电压会下降。
    造成这种情况的原因是什么?
    请让我采用该解决方案。


    Iout 和 Vout 结果如下所示。

    Iout=0.58mA:Vout=40.17V
    Iout=1.47mA:Vout=40.16V
    Iout=1.79mA:Vout=36.40V
    Iout=2.14mA:Vout=35.10V


    4.您需要的波形是什么部分?

    此致、
    神村光弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamimura、

    1. 您是否正在使用 webench 电源设计器?
    2. 我没有看到原理图。 一个可能的原因是导致输出电压下降的峰值电流限制?
    3. Vout 发生了很大变化。
    4. MOSFET 的 VGS 和 VDS 波形非常有用。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯先生:

    我向 Tom 先生发送了"webench 电源设计人员"仿真结果。
    当前未显示仿真结果的原因是什么?
    目前、PC 显示屏上显示"无法创建设计"。
    此结果是否合适?
    如果合适、无法进行仿真的原因是什么?
    我们可以做些什么来实现所需的结果?
    请给出适当的结果。
    我还想接收 SPICE 仿真的结果。


    您的问题的答案如下。

    1.是的、我使用了" webench 电源设计器"。

    2.请要求 Tom 先生向您展示原理图。
    原因尚不清楚。

    好的。
    我想知道原因。

    波形数据将从现在开始获取。

    此致、
    神村光弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    随附的是 WEBENCH 仿真的结果。
    输出功率为5.5W、远大于80mW。
    数据表的第一页也显示了5V 和2A 电路图。

    我们的条件(参数)是否超出仿真保证范围?
    然后、请教您如何进行电路设计。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tom、

    我很困惑。 我无法看到附加的任何文件。

    您的输出功率是多少? 5.5W 或80mW?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我忘记了随附的。

    所连接 IF 的输出功率为5.5W。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    从您的第一个帖子开始:

    设计参数如下。
    VIN = 5V
    VOUT = 40V
    Iout = 0 ~ 2mA
    FS = 500 ~ 600kHz (可变)

    从您的上一篇帖子中:

    VIN = 5-6V
    Vout = 5V
    Iout = 1A

    我想这是两个不同的应用。 您希望在此主题中讨论哪一个应用?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我想我们在沟通中遇到了一些问题。

    请允许我再次询问。

    设计参数如下。
    VIN = 5V
    VOUT = 40V
    Iout = 0 ~ 2mA
    FS = 500 ~ 600kHz (可变)

    仿真结果显示 、通过稍微更改参数、"无法创建设计"。
    此外、当电路实际制造和评估时、当 Iout = 0mA (负载电路开路)时、Vout = 40V、但 Vout 会随着负载电流的增加而降低。

    这是最初的问题。

    然后、您在回复中说"您的输出功率很小、只有80mW"。

    我被误解了、因为仿真 具有80mW 的输出功率限制、所以它显示 为"无法创建设计"。

    但是、我再次确认了您的回答、我发现您并不是这样说的。

    因此,您能否先清除以下混淆?

    为什么 WEBENCH 显示 "无法创建设计"?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您应始终在一个主题中提出一个问题。

    我刚在 WEBENCH 中尝试过以下条件、 因为它显示 了一些设计。您可以再试一次吗?

    VIN = 5V
    VOUT = 40V
    Iout = 0 ~ 2mA

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我们使用 LM3478 (BOOST)进行仿真、屏幕截图如下所示:

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您使用 E2E 论坛、我们将研究此问题并尽快返回给您。 请给我们一些时间、以便我们可以研究这个问题。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    很抱歉打扰你。

    此案例是否有任何更新?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    需要一些时间才能知道出现错误的原因。

    目前、您可以在以下条件下使用 webench LM3478:

    VIN = 5V
    VOUT = 40V
    Iout = 5mA

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    很抱歉再次打扰你。

    由于我的客户正在等待对此问题的响应、 如果我能够知道您 的估计时间表、那将非常有帮助。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom Liu、

    我们将研究这个具有高优先级的查询。 我们很快会回来。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    抱歉、我们花了一些时间来调试这个问题。 我们已修复了以下输入的无效效率误差、我们能够在 WEBENCH 上为此条件创建设计、此更改将在 TI.com 上的下一个 WEBENCH 版本中提供(暂定在下周初推出)

    Vin=5V、Vout=40V、Iout=3mA

    我随附了相同的 WEBENCH 设计报告。 希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../WBDesign8188.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaheen、

    很抱歉我迟到了。

     在下一个 WEBENCH 版本发布后、您能通知我们吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    此更改现已在 TI.com 上提供。

    谢谢  

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shaheen、

    我尝试了、但仍然出现以下错误:

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们能够在 TI.com 上针对上述升压拓扑条件创建设计。

    如上述注释部分所述、升压拓扑观察到无效效率、现已修复。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=D998CD31EA42D8C5