请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM74502大家好、我正在研究如何构建一个包含两个不同电池的系统。
我们正在设计的机器人具有可更换 的外部48V 锂聚合物电池和 内置24V 锂聚合物 电池。
我希望实现以下目标:
安装了48V 外部电池: 为内置电池充电、 为电机和计算机供电。
未安装48V 外部电池: 仅供计算机使用
但是、我不具备构建它所需的电气知识、因此我想知道如何构建它。
如果有合适的 IC、请告诉我。

谢谢。